主题中讨论的其他器件:BQ51013、
我们设计了一个接收器板(QI 相关部分的原理图)最初使用 Rilim 和 Rterm 的默认值进行了测试、但后来使用 了 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096183/bq51050b-resistor-values-for-bq51050brhl?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=BQ51050b 帖子中的值、因为我们的要求是相似的。
我使用18650节电池以及该 IC 设计指南中提到的简单电池仿真器进行了测试。 (2个功率电阻器、一个二极管和一个分流器) 我们将测试3个不同的线圈、每个线圈都计算出了特定的 C1和 C2值。 我们将 Anker PowerWave 焊盘用于 TX、并将定制 PCB 用于 RX (非常紧凑的设计)
*更新*刚刚接收到一个 TYLT Vu 单核 TX 以重新测试。 AC2电压通常介于8V 和20V 之间。 RECT 有时看起来很低、甚至低于2.7V、据我了解、这意味着它在启用之前不会尝试通信或将电压调节到恰好超过电池电压。 我设法获得高于2.7V 的 RECT (使用我们更大的标准尺寸线圈连接42.2K ROS、AC2上连接20Vp-p 时、大约为3V)。这是通过端电阻器和较大的电池电容移除的。 在本测试中、我看到每500ms 执行一次 ping 操作、然后 ping 操作后整流、该操作持续约100ms、使用另一个发送器时、我会得到相同的行为、但 ping 操作更长、约为200ms。 输出绝不会打开、RECT 电压不会移动、我看不到任何明显的通信。 我尝试将 COMM Capps 从.022调整为.033和.046 uF、没有区别。 但是、我确实看到移除 ROS 电阻器后发生了一些变化。 在这种情况 下、我看到 Rect 电压随着 AC2电压的变化而上升(变得更低)、并且它保持稳定、刚好高于电池电压、但 TX 或 RX 上没有输出或指示正确连接。 如果没有电池(我知道没有电池就无法正常工作)、充电 LED 将会暗闪烁。 但 LED 指示灯在任何时候都不亮。 我还尝试将 RFOD 从200 Ω 调整为220 Ω、再调整为435 Ω。 线圈置于顶部、甚至在中间位置悬停在稍高的位置时、Anker 发送器的 LED 会闪烁、根据手册、这是 FOD 问题。 通过一个10K 电阻接地来禁用温度感测。 我们不使用有线充电、EN2保持悬空(我已经阅读过、如果我错了、请告诉我)
我刚刚收到了一个十进制框、试图调整 RFOD 电阻器。 我注意到、我可以使 Anker 发送器上的闪烁停止、并通过增加 ROS 来提高 Rect 电压、但我仍然看不到输出。
线圈详细信息: 大型传感器线圈:26.565uH ~21mm R = 0.89 Ohm 95nF = C1 (.047uF +.033uF +.015uF) 1nf = C2 (820pF + 180pF) 小型传感器线圈: 12.48uH ~17mm R = 0.32 Ω 203nF = C1 (.15uF +.039uF +.015uF) 2.1nF = C2 (.0018uF + 330pF) 其他(标准 QI 线圈): 11.65uH ~35x45mm 217nf = C1 2.2nf = C2 如果希望获得有关如何看待下一个问题的任何帮助或建议、我将尝试调整 RFOD、但如果有任何问题看起来不合适、请告知我。 我们的设计也非常紧凑、我们很乐意在非公开门票中分享我们的布局文件。
一些示波器捕获:(让我知道我是否/具体应该尝试捕获哪些内容、然后我将上传)
没有电池。

无 ROS

<-正常->
<-(?)

在 Rect 上超过2.7V 的大多数 ROS 在我发现可以调整 ROS 以增加 ROS 之前都已移除 ROS。 这些是我能够捕获的一些波形。
提前感谢。