This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:有关电流限制和 BSW 运行的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112023/tps65130-question-on-current-limit-and-bsw-operation

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65131

您好、专家、

我 对 TPS65130的电流限制有一些疑问。  客户的电流消耗过电流限制、即800mA、IC 似乎没有进行切换、因为它超过了限制。 但是、BSW 引脚不会同时变为高电平。 由于 PMOS 开启、因此输入电压和电流直接连接输出。

客户认为 TPS65130具有 OCP 功能、并希望 BSW 拉高以关闭 PMOS 并断开输出与输入的连接。 但它不像这样工作。

 

问题1.  在过流情况下、BSW 引脚是否应该为高电平以关闭 PMOS?  

问题2. 然后、在过流情况下、IC 停止运行并且 PMOS 保持打开以便直接连接输入和输出是否正常运行?

问题3. 如何防止此客户系统中出现过流(超过800mA)输出? 它们是否需要外部电路或 IC?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    客户观察到的是 TPS65131的正确运行。 电流限制是逐周期升压开关电流限制(不是输出负载电流限制)、如果超过该限制、内部升压开关会立即关闭、但输入到输出连接仍通过外部升压二极管(您所附原理图中的 D3302)进行。 开关 Q3303的 BSW 信号仅用于在 TPS65131器件通过拉低器件的 ENP 输入禁用时断开输入与输出。 这是为了防止 TPS65131被禁用时电池电量耗尽。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    记录良好。  我还有两个问题。

    1.外部整流二极管是否是强制性的? 由于 内部二极管与整流二极管并联、因此它似乎在没有二极管(D3302)的情况下工作、但我不确定内部二极管是否足以保持。  

    2、负输出侧的 OC 呢?与 正电压不同、我认为只要电流超过限值、负输出就会与输入断开连接。 我是对的吗?

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    需要将外部二极管作为升压功率级的一部分、该功率级与下面所示的内部升压开关配合使用、因此、需要使用该二极管。

    您在 POST 中显示的开关不是升压开关、而是一个开关、用于提供从输出电流回输入的机制、以便在极轻负载下实现恒定频率运行。 请参阅数据表第7.3.1节中的进一步说明。

    2.反相降压/升压(负)转换器开关电流限制以逐周期为基础工作、类似于升压开关、但由于此开关与输出串联、因此输出与输入断开。 在升压情况下、开关与输出并联、因此它不会断开输出。

    此致、

    辽卡特