请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 您好!
我们正在开发一款新的 LED 产品。 它 具有57V、1000mA LED 负载。
电路板具有24V 直流输入(由 XLG-75-24-A Meanwell LED 驱动器和几米长电缆供电)、控制板上还有软启动电路、可避免浪涌电流。
我们进行了200件预量产、我们开始对其进行测试、我们发现 LED 驱动器存在大量故障。 在 Meanwell 驱动器上的电源电压通电时、LED 驱动器有时会在环氧外壳上灼伤、靠近引脚10和11。
目前、我们只测试了几种产品、发现 了令人担忧的故障数量、我们无法理解原因。
我 可以私下给您提供原理图、布局和图片。
谢谢、致以诚挚的问候