This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:设置输出电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110029/tps23730-setting-output-voltage

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:TLV431B

我的设计重复了 TIDA050045参考设计中的光耦合器部件和值。 输出电压为5.35V、而不是5.0V。 这超出了所需的范围、即4.75 - 5.25、首选5.0-5.1V。 该参考设计在光耦合器链中使用1%电阻器。 除了两个电压设置电阻外、我也使用了0.1%。

在数据表中、我找不到关于使用光耦合 器设置隔离式 ACF 设计电压的任何内容、也找不到有关 TIDA050045参考设计或评估板的任何文档。 TLV431B 仅覆盖光耦合器的该侧。  

有什么建议吗?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     有关 ACF 设计、请参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts=1650387292993&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。 还有另一个详细介绍补偿网络 的文档:www.ti.com/.../slup340.pdf。 我们不将这些内容包含在数据表中、因为它会有太多的材料、尤其是因为这仅适用于 众多支持的拓扑之一。  

    您能否提供原理图的图片? 不仅仅是反馈网络负责输出电压。

    希望这两个文档能有所帮助。

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C6_2D00_POEDOCK_5F00_Working-_5F00_-08_5F00_PoE_5F00_Pow.pdf

    您好、Broughton、感谢您的参考。 我将介绍这些内容。 随附原理图页面的 PDF。 请告诉我它是否无法访问。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想 输出电压超出范围 、因为您设计中的变压器不同。  您可以 稍微增大 R45值、以调整您看到的更高输出电压。 大概3.3k 左右的东西应该是好的。 您可能需要从此处稍作调整、但这应使您更接近5.0-5.1范围。  

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Broughton!

    您的一位同事推荐了备用变压器。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫没有问题!