This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:动态电源

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110758/tps54519-dynamic-power

器件型号:TPS54519

您好!

TPS54519RTER 器件 I 用于0.9V 至1V 之间切换的动态电源。因此、我想知道 将根据目标交叉频率决定什么。

在数据表中,根据什么以70KHz 为基础?

我不熟悉闭环增益系统、请让我了解有关这方面的更多信息。  

我已随附稳压器的原理图、请告诉我可以改进任何功能以获得更好的稳定性。

此致、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我建议遵循第18页的公式。 大部分穿越频率取决于输出组件选择。 根据您选择的输出电容器、您将获得极点/零点频率、该频率可帮助您计算穿越频率。 从类似的方法中选择70kHz。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Tanvee