This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:webench 设计失败

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098395/lm3481-q1-webench-design-failed

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3481

尊敬的团队:

我的客户计划在以下条件下对该器件进行仿真、并且该器件正常工作。 但预期的环境温度为-40C-80C。 当我们将环境温度从30C 更改为80C 时、仿真失败。 请告诉我原因。 我认为这应该是热问题、但 我不知道 webench 如何评估它?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    WebBench 设计中 LM3481-Q1的热模型不足。

    我开了一个 TT、以便负责的工程师可以查看它。

    我会随时向您提供他们的反馈。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我们将对此进行研究。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我们的器件能否在以下条件下工作?  如果效率为 90%、则功耗为4W。 该器件 的结至环境热阻 RθJA =157.3非常高。 温度上升高达157.3*4=629.2C,这对于我们的器件来说是不可接受的,对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LM3481是一款控制器、其包括 FET 和二极管在内的完整功率级均为外部组件。
    大多数损耗由这些外部组件(FET、二极管、电感器、电容器)耗散。

    根据数据表、LM3481在切换时的最大消耗电流为5mA。
    在16V 电源下、这意味着控制器内部的损耗为80mW、比环境温度高12.6°C。
    它的额定环境温度为125°C、结温为165°C 时热关断。

    因此、热侧没有问题。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry/Sherry、  

    由于二极管结温升高到高于最大阈值、WEBENCH 设计失败。 我们将对此进行研究。 我们会回来的。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry/Sherry、  

    我们已经解决了这个问题。 这些变化将在6月的第一周前反映在 TI.com 上。 修复程序可用后、我们将通知您。  

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry/Sherry、

    TI.com 上提供了此修复程序

    谢谢、此致、

    Praveen