主题中讨论的其他器件:TPS2373、 TPS23754
您好、专家、
客户使用了采用非隔离式拓扑的 TPS2372-3、希望通过15KV 系统 ESD 测试。 它用于两种模型并通过了测试。
它们还内置了 TPS2372-4作为第二源直接替换器件、但相同的 ESD 测试失败。
客户已验证两个操作:
1.在直流电源中使用故障单元为系统加电仍然是可以的、 但无法使用标准 PSE 来实现。 它始终处于检测模式。
2.测量了故障装置, DEN 引脚似乎已损坏,阻抗低~15欧姆(正常装置为0.65Mohm)。
DS 显示 TPS2372-3和 TPS2372-4之间的 ESD 水平相同、但想知道导致不同结果的可能原因是什么?
型号 A:
TPS2372-3 ESD 导通17KV
TPS2372-4 ESD 通过14KV、15KV 故障
型号 B:
TPS2372-3 ESD 导通15KV
TPS2372-4 ESD 通道4KV、8KV 时失败
谢谢、
Allan