This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:数据表中存在错误

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110260/tps628501-q1-error-in-datasheet

器件型号:TPS628501-Q1

您好、专家、

我在下面的数据表中看到、这非常令人困惑。 此外、我想了解有关放电功能的更多详细信息。 "定义的斜降速度"是多少? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    请参阅第一行了解 tramp (典型值为1.3ms)。

    这是目前 TPS62850x-Q1唯一可用的软启动时间。  

    输出放电功能将启用一个最大值为100Ohm 的电阻、用于对输出进行放电。

    当然、放电时间将取决于 VOUT、COUT 和剩余 IOUT。

    有关更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    Stefano