This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:为什么选择 EEPROM 引导模式?

Guru**** 2510205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109791/tps65910-why-eeprom-boot-mode

器件型号:TPS65910

你好。。。 我正在尝试了解为什么 TPS65910系列中存在 EEPROM 引导模式... 我没有找到文档...

也许这种模式可以"覆盖" PMIC 的 OTP 配置。 但愿如此... 在哪里可以找到有关此模式的信息?

此致

 最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      EEPROM 引导模式可通过设置 BOOT0/1=01实现、如其数据表中的下图所示;它仅适用于 出厂时编程的 EEPROM。   遗憾的是、TI 不允许包括应用工程师在内的客户"覆盖"它。  

      

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么意思是"EEPROM programmed by factory ATE"中的"ATE"?

    此致

     最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     "ATE"表示自动化测试设备、它具有正确编程装置的所有设置。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在供应链被打破的日子里、一些具有高配置特性的工具、如 PMIC、受到了高度赞赏。 下次与开发工程师交流...