This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:有关 PMP22557输出电流调优的查询

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, PMP22557, UCC28730-Q1, TPS40210, TPS40210-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109829/ucc28730-q1-query-regarding-output-current-tuning-of-pmp22557

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730PMP22557TPS40210TPS40210-Q1

尊敬的 TI e2e 团队:

我们从评估板(PMP22557)获得了器件型号为 UCC28730的参考设计。 在该设计中、给定的输入电压范围为60V 至120V、输出为12V/0.4A。 因此、根据我们的要求、可以通过调整任何电感器或电阻器值来增大输出电流。 如有可能、请告知我们、并在下面提到了我们的设计要求。

->输入电压范围9V 至150V  

->输出电压12V 和1.5A

->如果可能,请提供此 IC 的 TINA 模型。



  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reddy 先生:

    感谢您的咨询。 是的、UCC28730-Q1可以通过某些设计更改来支持12V/1.5A、例如变压器、感应等 但是、要启用 UCC28730-Q1、需要为 UCC28730的 VCC 提供21V 电压。 因此、如果 UCC28730-Q1没有额外的电压源来打开 UCC28730-Q1、则当输入低于21V 时、UCC28730-Q1无法运行。  

    为了满足您的输入要求、需要使用可在9V 以下激活 的其他控制器、即 TPS40210-Q1。 请检查 TPS40210是否满足您的要求。 如果您对 TPS40210-Q1有任何疑问、请创建新主题帖。 我们的 TI 专家将尽快回复您。  

    谢谢。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找无变压器解决方案、 PMP22557电路板没有变压器、  输入电压范围为9V 至150V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的拼写错误。  

    正如我提到过的、由于输入低于21V、UCC28730-Q1无法被激活。 因此、UCC28730-Q1不适合您的应用。 您可能需要找到其他能够在<9V 电压下运行的解决方案。  

    此致、  

    Wesley