请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ500511A、 BQ50002A尊敬的 e2e 团队:
我正在使用无线设备:此 设备(底部 有 Rx 线圈)仅在放置在底座( TX 所在的磁盘)上时才会通电。
要传输的功率为3W。
请您能为我推荐功率 Rx 和功率 TX 解决方案吗?
提前感谢、
Giorgia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.