大家好、团队、
请帮我查看以下波形是否是 PFC 控制器的常见问题?
以下是我的客户面临的问题:
- 当输出为空载时、两个栅极输出同相工作(相位差应为180°)。
- 两个栅极输出在不同的频率和占空比下工作。
请参阅以下波形以供参考:
您对此类问题是否有任何指导?
再次感谢您的观看!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
请帮我查看以下波形是否是 PFC 控制器的常见问题?
以下是我的客户面临的问题:
请参阅以下波形以供参考:
您对此类问题是否有任何指导?
再次感谢您的观看!
Ernest、您好!
这 可能是 PLL 使用 ZCDx 信号来控制相位同步的质量问题。 也许、如果您将这些信号 与 GDX 信号一起包括在内、我们就可以看到发生了什么。
在什么负载下、GDX 同步异相吗?
此问题可能与元件放置/布局有关。 请验证是否 遵循了第23页中的布局指南 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28061.pdf
具体而言:
此致、
射线
Ernest、您好!
我很高兴听到您的改进。 您没有分享您为获得这些改进所做的工作、也没有分享实际的问题。
您的波形很难读取细节、但在较低的波形中、我看到每个栅极有20个脉冲、因此它们的频率相同。 这并不容易看到、但第一个波形也显示相同数量的脉冲。
2. 根据设计,两个栅极始终 同相打开:在启动期间、OC 事件之后、在从单相位转换为双相位(交错)操作后重新启用 PhB 以及在 ZCD 信号丢失时。 其中一个事件发生后 、PLL 将 输出相移180°(这通常在几个周期内发生)。 我可以看到、在第一个波形和第二个波形的缩放中发生了这种情况、因此 从我可以看到 的情况来看、它似乎按预期运行。
这是设计上的。 请参阅#2。
通常、如果存在故障或系统不稳定、两个输出不一定与相位和占空比匹配。
我没有看到 您提供的最后两个波形出现错误(尽管我无法清楚地看到这两个波形中的第一个波形)。 是否存在法规问题?
此致、
射线
很高兴听到欧内斯特的改进
期待您的来信:
在低压线路电压下、实际的问题是什么。 输出下降? 输出不稳定? 还有事吗?
2、重要波形、如 ZCDx、GDX、IL1、IL2等
3.确认最后两个项目符号:
此致、
射线