This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53126:用于计算反馈电阻器的 VFB1 (纹波)电压

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109478/tps53126-vfb1-ripple-voltage-for-calculating-feedback-resistors

器件型号:TPS53126
您好!
我尝试为0.85V 和各种其他输出电压选择反馈电阻器值。
在数据表第9.2.2.6节中、选择输出电压设定点电阻器、有公式12:R1 = {VO1 /[0.758 + VFB1 (纹波)/2]-1}* R2。
数据表中没有给定的 VFB1 (纹波)值、仅公式4用于计算 IL1 (纹波)。
VFB1引脚上是否存在内部生成的始终存在纹波电压、或者我是否根据 IL1 (纹波)、输出电容器 ESR 和反馈电阻器进行计算?
使我感到困惑的是 D-CAP 模式控制、数据表中对此进行了说明、并指出不需要 ESR 感应输出纹波。
如果根据 IL1 (纹波)进行计算、假设0 Ω ESR 不会有 VFB1 (纹波)吗?
提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、  

    浏览数据表、可以看到 VFV 纹波是使 VOUT 挂起的 FB 处的预期纹波。  

    例如、对于30mV 纹波纹波、VO=1.8V、R2=10K、我可以计算 R1=13K  

    Tomoya 今天正在旅行、 稍后他可以提供更多信息  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、

    数据表中的 VFB1 (RIPPLE)对应于 VOUT 纹波除以反馈电阻器之比加上内部纹波注入电压。 内部纹波注入电路的 RC 时间常数为175us、运行频率为350kHz;88us、运行频率为700kHz。 要计算内部纹波注入电压、请将数据表中公式4中的 L1替换为 RC 时间常数。 要计算 VOUT 纹波、请求解数据表中 Vo1 (纹波)的公式10、其中 C1是输出电容。 为了反映 FB 引脚的 VOUT 纹波、请将 VOUT 纹波乘以 VREF 除以 VOUT。 如果 TEST2=GND、VREF=0.765;如果 TEST2=V5FILT、VREF=0.758。