This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:信息块写入失败

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108544/ucd90120a-info-block-write-failed

器件型号:UCD90120A

大家好

我们的一些 UCD90120A 组件存在问题。 当我们在某些组件上上传固件时、会出现信息块完整性错误、并且未写入 MFR_MODEL、修订版、序列、ID、日期和位置。

这会导致我们的 Linux 出现问题。

同一批次的所有孔雀上加载了相同的固件、其中一些已正常编程并正常工作、但有些则有此错误。

信息块工具受 PW 保护。 我们是否可以有 TRIM 密码、以便我们可以检查和检查发生了什么并修复它?

我们在4年前遇到了类似的问题。 他们通过更换故障组件来解决问题、但在这些难以找到组件的时代、这不是一个选择 、因为市场上几乎没有要购买的组件、直到09.2023才会出现。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776802/ucd90120a-i2c-communication-failure

在本例中、我们也具有与它们相同的时钟降。

您能不能帮助我们解决这个问题...

下面是我们的问题图片...

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否仍然使用 JTAG 对器件进行编程?

    但是、您为什么需要从 Linux 控制台访问 infor 块才能对配置文件进行编程? 您是否计划升级固件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 TI USB 适配器使用 Fusion 设计工具通过 PMBus 对 UCD 进行编程。

    我们不会从 Linux 访问信息块进行编程、只需读取 UCD ID 参数即可检查它是否来自 Linux。。。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您从一开始就使用 TI USB 和 Fusion GUI、则应保护块 Infor。

    是否使用 hex 文件或.xml /.tifsp 文件?

    您能否尝试以下版本的 GUI: FUSION- GUI 7.7.8 [BETA]

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用的是 hex 文件。 使用7.7.8 β 无法帮助我们解决修整问题...

    尝试对闪存重新编程后、我遇到相同的错误、问题仍然存在...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否从 TI 获得了固件文件?  

    您能否告诉我们您为什么要升级固件?

    客户不得升级固件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们从使用 Fusion 工具正常工作的芯片之一下载了 FW。

    我们正在升级根本没有加载 FW 的组件上的 FW。 默认情况下、它们处于 ROM 模式中。

    是否可以为 TRIM 工具获取密码以检查发生了什么情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 Fusion 下载固件绝不会修改信息块。  

    默认情况下、器件无法处于 ROM 模式。必须在这些器件上执行一些额外的操作。

    这些是 TI 合法分销商?的单位  

    请向我发送故障器件的顶部标记

    此致

    Yihe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是顶部标记。

    我必须咨询 PCB 组装承包商、以检查有关元件源的信息。 同时、这里是一张有问题组件的照片。 整批产品具有相同的 TI 131 A73R G4标记、所有产品都没有 FW、并且处于 ROM 模式。

    更新固件后、有些存在信息块完整性问题、而另一些则完全正常...

    "必须对这些设备执行一些额外操作"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的意思是、在您收到这些设备之前、必须有人在这些设备上做了一些事情。

    TI 提供的设备在 ROM 中不应包含器件、也不应包含固件。

    请告知您的采购来源。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据所提供的顶级市场、这些器件似乎没有直接从 TI 或通过 TI 授权经销商购买。   

    除非您能证明这些产品是通过授权来源购买的、否则我们不能提供进一步帮助。  

    此致

    Yihe