This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:TLV803EF26DBZR 复位功能异常

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109246/tlv803e-tlv803ef26dbzr-reset-function-abnormal

器件型号:TLV803E

大家好、TI 团队、  

当我测试复位信号时、电压异常。  

您能否检查根本原因?

- VDD:+3.3V,  

-上拉电阻:10k

-重置:0至510mV。 (异常操作)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun Sang、您好!

    感谢您的提问、您能否移除 R309并再次测试复位的输出。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我已经测试了您的建议、结果相同。

    请您推荐其他产品吗?

    -测试结果:500mV (异常操作)

    Younsang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试卸下 R305或 C307。 我很想在仅连接一个组件的情况下隔离复位引脚。

    Jesse