This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:LP873345RHDR 与 LP873347RHDR 和 LP873344RFDRQ1之间的差分点

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109344/lp8733-difference-point-between-lp873345rhdr-and-lp873347rhdr-and-lp873344rfdrq1

器件型号:LP8733

尊敬的 所有人

 现在、我将回顾采用 i2c 进行新设计的 LDO  

我在  数据表中找不到 LP873345RHDR 与 LP873347RHDR 和 LP873344RFDRQ1之间的区别。

我只知道 Q1适用于 AEC-Q100。

那么、您能告诉我有关这些差异点的更多详细信息吗?

再见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seok、

    技术参考手册中列出了器件之间的差异、其中列出了所有 OTP 设置。

    我将寄存器编译到下表。

    寄存器地址 位字段名称 LP873345RHDR LP873347RHDR   LP873344RFDRQ1
    0x00 DEVICE_ID 0x02 0x2. 0x00 0x0 0x00 0x0
    0x01 OTP_ID 0x45 0x45 0x47 0x47 0x44 0x44
    0x02 BUCK0_FPWM_MP 0x00 自动增相和减相 0x00 自动增相和减相 0x00 自动增相和减相
    0x02 BUCK0_FPWM 0x00 自动模式 0x00 自动模式 0x00 自动模式
    0x02 BUCK0_EN_PIN_CTRL 0x01 BUCK0_EN 位和 EN 引脚 0x01 BUCK0_EN 位和 EN 引脚 0x01 BUCK0_EN 位和 EN 引脚
    0x02 BUCK0_EN 0x01 使能 0x01 使能 0x01 使能
    0x03 BUCK0_ILIM 0x05 4.0A 0x05 4.0A 0x05 4.0A
    0x03 BUCK0_SLEW_RATE 0x04 3.8mV/us 0x04 3.8mV/us 0x02 10mV/us
    0x04 BUCK1_FPWM 0x00 自动模式 0x00 自动模式 0x00 自动模式
    0x04 BUCK1_EN_PIN_CTRL 0x01 BUCK1_EN 位和 EN 引脚 0x01 BUCK1_EN 位和 EN 引脚 0x01 BUCK1_EN 位和 EN 引脚
    0x04 BUCK1_EN 0x01 使能 0x01 使能 0x01 使能
    0x05 BUCK1_ILIM 0x05 4.0A 0x05 4.0A 0x05 4.0A
    0x05 BUCK1_SLEW_RATE 0x04 3.8mV/us 0x04 3.8mV/us 0x02 10mV/us
    0x06 BUCK0_VSET 0x1b 750mV 0x39 900mV 0x59 1060mV
    0x07 BUCK1_VSET 0xFC 3300mV 0x43 950mV 0x59 1060mV
    0x08 LDO0_EN_PIN_CTRL 0x01 LDO0_EN 位和 EN 引脚 0x01 LDO0_EN 位和 EN 引脚 0x01 LDO0_EN 位和 EN 引脚
    0x08 LDO0_EN 0x01 使能 0x01 使能 0x01 使能
    0x09 LDO1_EN_PIN_CTRL 0x01 LDO1_EN 位和 EN 引脚 0x01 LDO1_EN 位和 EN 引脚 0x01 LDO1_EN 位和 EN 引脚
    0x09 LDO1_EN 0x01 使能 0x01 使能 0x01 使能
    0x0A LDO0_VSET 0x01 900mV 0x04 1200mV 0x0A 1800mV
    0x0B LDO1_VSET 0x0A 1800mV 0x01 900mV 0x0A 1800mV
    0x0C BUCK0_SHUTDOWN_DELAY 0x02 2.0毫秒 0x0C 12.0毫秒 0x02 1.0毫秒
    0x0C BUCK0_STARTUP_DELAY 0x0C 12.0毫秒 0x00 0毫秒 0x05 2.5毫秒
    0x0D BUCK1_SHUTDOWN_DELAY 0x0F 15.0ms 0x0A 10.0毫秒 0x02 1.0毫秒
    0x0D BUCK1_STARTUP_DELAY 0x00 0毫秒 0x02 2.0毫秒 0x04 2.0毫秒
    0x0E LDO0_SHUTDOWN_DELAY 0x00 0毫秒 0x00 0毫秒 0x0A 5.0ms
    0x0E LDO0_STARTUP_DELAY 0x0E 14.0毫秒 0x0C 12.0毫秒 0x00 0毫秒
    0x0F LDO1_SHUTDOWN_DELAY 0x0C 12.0毫秒 0x0C 12.0毫秒 0x03 1.5毫秒
    0x0F LDO1_STARTUP_DELAY 0x03 3.0毫秒 0x00 0毫秒 0x01 0.5毫秒
    0x10 GPO_SHUTDOWN_DELAY 0x00 0毫秒 0x0C 12.0毫秒 0x02 1.0毫秒
    0x10 GPO_STARTUP_DELAY 0x00 0毫秒 0x01 1.0毫秒 0x07 3.5毫秒
    0x11 GPO2_SHUTDOWN_DELAY 0x00 0毫秒 0x00 0毫秒 0x00 0毫秒
    0x11 GPO2_STARTUP_DELAY 0x00 0毫秒 0x00 0毫秒 0x0A 5.0ms
    0x12 GPO2_OD 0x01 开漏输出 0x01 开漏输出 0x01 开漏输出
    0x12 GPO2_EN_PIN_CTRL 0x00 仅 GPO2_EN 位 0x00 仅 GPO2_EN 位 0x01 GPO2_EN 位和 EN 引脚
    0x12 GPO2_EN 0x01 逻辑高电平 0x00 逻辑低电平 0x01 逻辑高电平
    0x12 GPO_OD 0x01 开漏输出 0x01 开漏输出 0x00 推挽输出
    0x12 GPO_EN_PIN_CTRL 0x00 仅 GPO_EN 位 0x01 GPO_EN 位和 EN 引脚 0x01 GPO_EN 位和 EN 引脚
    0x12 GPO_EN 0x01 逻辑高电平 0x01 逻辑高电平 0x01 逻辑高电平
    0x13 STARTUP_DELAY_SEL 0x01 0-15ms 1ms 步长   0x01 0-15ms 1ms 步长   0x00 0-7.5ms 0.5ms 步长
    0x13 SHUTDOWN_DELAY_SEL 0x01 0-15ms - 1ms 步长   0x01 0-15ms - 1ms 步长   0x00 0-7.5ms - 0.5ms 步长
    0x13 CLKIN_PIN_SEL 0x00 GPO2. 0x00 GPO2. 0x00 GPO2.
    0x13 CLKIN_PD 0x01 启用下拉电阻器 0x01 启用下拉电阻器 0x00 禁用下拉电阻器
    0x13 En_PD 0x01 启用下拉电阻器 0x01 启用下拉电阻器 0x01 启用下拉电阻器
    0x13 TDIE_WARN_LEVEL 0x00 125度/°C 0x00 125度/°C 0x01 137度/°C
    0x13 en_spread 规格 0x00 禁用 0x00 禁用 0x00 禁用
    0x14 EN_PLL 0x00 强制内部振荡器- PLL 被禁用 0x00 强制内部振荡器- PLL 被禁用 0x00 强制内部振荡器- PLL 被禁用
    0x14 EXT_CLK_FREQ 0x01 2MHz 0x01 2MHz 0x01 2MHz
    0x15 PGOOD_POL 0x00 如果输出有效、则 PGOOD 信号为高电平 0x00 如果输出有效、则 PGOOD 信号为高电平 0x00 如果输出有效、则 PGOOD 信号为高电平
    0x15 PGOOD_OD 0x00 推挽输出 0x01 开漏输出 0x01 开漏输出
    0x15 PGOOD_WINDOW_LDO 0x00 仅欠压监控 0x01 过压和欠压监控 0x01 过压和欠压监控
    0x15 PGOOD_WINDOW_BUCK 0x00 仅欠压监控 0x01 过压和欠压监控 0x01 过压和欠压监控
    0x15 EN_PGOOD_LDO1 0x01 监测 LDO1阈值电压 0x01 监测 LDO1阈值电压 0x01 监测 LDO1阈值电压
    0x15 EN_PGOOD_LDO0 0x01 监测 LDO0阈值电压 0x01 监测 LDO0阈值电压 0x01 监测 LDO0阈值电压
    0x15 EN_PGOOD_BUCK1 0x01 监控 BUCK1阈值电压 0x01 监控 BUCK1阈值电压 0x01 监控 BUCK1阈值电压
    0x15 EN_PGOOD_BUCK0 0x01 监控 BUCK0阈值电压 0x01 监控 BUCK0阈值电压 0x01 监控 BUCK0阈值电压
    0x16 EN_PGOOD_TWARN 0x01 如果热警告标志激活、则 PGOOD 处于非活动状态 0x00 未监测过热警告 0x01 如果热警告标志激活、则 PGOOD 处于非活动状态
    0x16 PG_FAULT_GESS_PGOOD 0x00 受监控输出的实时状态 0x00 受监控输出的实时状态 0x00 受监控输出的实时状态
    0x16 PGOOD_MODE 0x01 连续模式 0x00 门控模式 0x01 连续模式
    0x20 PGOOD_INT_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x20 SYNC_CLK_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x20 TDIE_WARN_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x00 未屏蔽
    0x20 I_MEAS_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x00 未屏蔽
    0x21 RESET_REG_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x22 BUCK1_PGF_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x22 BUCK1_PGR_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x22 BUCK1_ILIM_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x00 未屏蔽
    0x22 BUCK0_PGF_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x22 BUCK0_PGR_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x22 BUCK0_ILIM_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x00 未屏蔽
    0x23 LDO1_PGF_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x23 LDO1_PGR_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x23 LDO1_ILIM_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x00 未屏蔽
    0x23 LDO0_PGF_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x23 LDO0_PGR_MASK 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽 0x01 已屏蔽
    0x23 LDO0_ILIM_MASK 0x00 未屏蔽 0x01 已屏蔽 0x00 未屏蔽
    开关频率 2MHz 2MHz 2MHz
    I2C 地址 0x60 0x60 0x60

    BR、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Samuli Piispanen

    感谢您的支持...我明白了...

    这对我来说是很好的信息

    再见