主题中讨论的其他器件:TPS65023
您好!
我们计划使用 TPS65023QRHARQ1 PMIC 通过 NXP 的 IMX6ULL 处理器和我们的系统为系统供电。
输入电源 VIN = 5V。
原理图 附在下面。

问题1: 我们能否将 PMIC 引脚#27 RESPWRON 连接到处理器 POR 引脚以确保系统正常运行?
查询2:原理图中的 PMIC 引脚#14 (VSYSIN)和15 (VBACKUP)对地短路。 使用此配置或 需要任何其他配置时、它是否会在 VRTC 输出端提供30mA 输出?
问题3: 加电时每个降压稳压器输出上的初始输出电压是多少?
查询 4:对于 POR 功能、可以使用 PMIC 中的任何其他引脚?
查询5: PWRFAIL 输出是否与 PGOOD 输出类似?
提前感谢!