This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BAT 引脚上没有电池时出现 OVP 问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109520/bq25790-ovp-issue-when-no-battery-present-on-bat-pin

器件型号:BQ25790

您好 Jeff

感谢您的支持

继续上一个问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104817/bq25790-if-the-sequence-of-i2c-pull-up-voltage-of-bq25790-and-vbus-will-impact-work-status/4108951#4108951 

1、 此问题是否与输入电压范围有关?  客户发现当 Vin 等于5V 时没有问题、当 Vin 等于9V 时就会出现问题。

2.我们的器件中是否集成了电池存在检测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    关于1、如果输入功率足够高、允许快速上升的充电电流过冲、则存在问题。  我怀疑输入电流限制是否以5V 的电压增加到最大值、问题本身就会出现。  我已经看到在5V 输入下发生了这种情况。

    关于第2条,不  与我们的大多数充电器一样、我们建议使用主机来监控充电状态、以便在充电和终止之间快速变化。 BAT 上有一个下拉电阻器、可用于使快速变化频率非常可预测。   

    此致、

    Jeff