This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:电感器选择

Guru**** 1796780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109454/lm63615-q1-inductor-selection

器件型号:LM63615-Q1

团队、

您能否在产品数据表的以下部分中阐明 Ioutmax 定义?

9.2.2.3电感器选择

"为最大负载远小于器件最大可用负载的应用计算纹波电流时、请使用最大器件电流"

>>最大器件电流? 在应用最重的负载条件下、降压转换器的 Iout 平均值是多少? 还是应用最重负载条件下的最高纹波电感器电流?

>>小得多? 尺寸小多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、对于此计算、可以在计算所需电感器时使用最大器件电流。

    LM63615=1、5A。