请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 尊敬的 TI 团队:
我们希望在初级侧调节中使用您的反激式控制器之一:LM5155。
请、如果 TI 为此器件开发了未加密的 SPICE 模型、您能否为我们提供该模型以用于开发阶段?
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的联系。 在 LM5155的产品文件夹中、您可以在 "设计工具和仿真"选项卡下找到 LM5155-Q1的未加密 PSPICE 模型(瞬态和平均值):
https://www.ti.com/product/LM5155#design-tools-simulation
LM5155和 LM5155-Q1在汽车认证方面仅存在差异、因此可以使用该模型。 如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Em