请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65276V 尊敬的朋友:
我将使用该器件(TPS65276VRHH)、并根据数据表(包括功率耗散)进行计算。
但我在数据表中没有找到输出电压范围信息。
此信息可从 TI 站点的器件产品页面获取(最小输出电压= 0.6V、最大输出电压= 15V)。
数据表内有与高达5V 的不同输出电压相对应的图形。
我在设计中有六个直流/直流降压转换器、具有12V 或14-16V 输入电压、双3.3V、双5V 和双7.2V 输出。
我们已经开始 PCB 布局过程、因此我想冷静一下我的管理。
有人能帮我确认该器件在7.2V 输出下能够正常工作吗?
提前感谢您。
Boris Goldberg。