This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:调光时、LED 在下端闪烁

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108004/lm3414hv-leds-are-flashing-at-lower-end-when-dimming-down

器件型号:LM3414HV

大家好、

我正在设计一个电路板、其中我们有16个带 LM3414HV 的电路。 每个电路

为3个 LED、输入电压为12V。

L1为100µH Ω

ILED 为0.5A

D1为2A VF 0.56V

我已经尝试了450kHz 的 FSW、这是令人不快的、然后我尝试在330 - 450kHz 的频率范围内为每个通道使用单个频率

更好。

对于 Cin、我在开始时使用了10µF μ F、现在还在频率变化之后尝试使用4.7µF μ F 和2.2µF μ F 电容器。

用于调光的 PWM 为2kHz 固定频率。

我的问题是、当在大约4%到5% PWM 的低端调光时、我在单个电路上有一个随机闪存、它实际上是随机生成的

大多数情况下、它一次只有一个通道。

有什么想法如何解决这个问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    出现此问题时、请分享 SW 波形、因为我想知道器件是否处于不稳定状态。

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    请参阅随附的。

    紫色线是 FS 引脚、黄色线是 Vin、青色线是 DIM 引脚上的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是另一张图片、其中对图片中的所有引脚都进行了更详细的介绍。

    黄色是 Vin 引脚

    青色是 DIM PIN 上的 PWM

    品红色是 FS PIN

    绿色是 LX 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    您能向我展示更多开关周期吗? 我无法确定器件是否仅在一个开关周期内不稳定。 谢谢。

    此外、问题发生时是否捕获了波形?

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、您能与我分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    第二张张贴的图片是否是您想要看到的?

    我可以对该方案进行 PM 管理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rnen:

    是的、第二张图片是我想要看到的、但我需要更多的开关周期、而不仅仅是一个。

    "PM"的含义是什么?

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    请参阅随附的几个周期的图片、其中闪存几乎位于中间。

    我可以通过私人消息发送方案吗?

    勒内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    好的、我会向您请求友谊、然后您可以将原理图发送给我。

    尤廷