This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:11节 LiFePO4电池的精度是否达到<5%?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108766/bq78350-r1a-can-it-achieve-5-accuracy-for-11-cell-lifepo4-batteries

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

你(们)好  

它是否能够实现低于5%的精度(对于11节 LiFePO4电池)?

我是否可以大致了解   BQ78350-R1A 可以为11节 LiFePO4电池实现多高的精度?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    是的、这应该是可能的。 LiFePO4电池化学特性面临的最大挑战是放电曲线非常平坦。 但是、BQ78350-R1A 使用 CEDV 监测算法、该算法使用库仑计数来跟踪电池输入和输出的电荷。 重要的是、请参阅《使用 BQ78350-R1》应用报告(请参阅电量监测部分)中的 CEDV 参数优化过程 :https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 

    此致、

    Matt