尊敬的团队:
我们的客户在使用 BQ25798 (VBUS 输入使用 PV 面板)时遇到了一些问题、
问题描述如下:
BQ25798一些寄存器将在大约10小时后发生变化、
这将导致 BQ25798无法为电池充电、
日志如下所示、如果您需要完整的日志、请告知我们。

问题如下:
1、为什么寄存器会自动更改?
2.将 BQ25798与 PV 面板配合使用时、应注意哪些设置?
谢谢!
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的客户在使用 BQ25798 (VBUS 输入使用 PV 面板)时遇到了一些问题、
问题描述如下:
BQ25798一些寄存器将在大约10小时后发生变化、
这将导致 BQ25798无法为电池充电、
日志如下所示、如果您需要完整的日志、请告知我们。

问题如下:
1、为什么寄存器会自动更改?
2.将 BQ25798与 PV 面板配合使用时、应注意哪些设置?
谢谢!
Jimmy
你好、Jimmy、
下面是我的解释。
REG0x1B:0x00-0x02 - VAC1不存在
REG0x1C:0x00-0x10 -非合格适配器不存在输入(D+/D-完成)
REG0x1B:0x02-0x07 - VAC2和 VBUS 不存在
REG0x15:0xAA-0xab - MPPT 未被使能(主机必须写入此值、因为当 V (BAT)<MINSYS 并且在强制 VINDPM 或 ICO 期间、充电器只能将 EN MPPT 从1->0更改为1)
REG0x0F:0xa2->0xa6 - IC 进入 HiZ 模式(不应在没有故障(通常与过流相关)的情况下进入 HiZ 模式)
REG0x1B:0x07->0x17 -糟糕的源状态= 1保持(大概持续7分钟、直到糟糕的源被重新测试、但如果在 HiZ、不会发生)
REG0x05:0x24->0x27 - 3.6V 至3.9V 的 VINDPM (主机是否写入了这个)?
要重试、主机需要写入 HiZ 位以使充电器退出 HiZ 模式。
我们是否将其余状态和故障寄存器向下拉至 REG0x27进行检查? ADC 打开了吗? 如果是、我可以进行这些测量吗?
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
我们非常感谢您的大力支持!
问:REG0x05:0x24->0x27 - VINDPM 从3.6V 到3.9V (主机是否写入了这个)?
答:主机未配置 reg0x05,只在内核初始化阶段配置以下充电器 IC reg,每10秒配置0x15/0x2e。

问:要重试、主机需要写入 HiZ 位以使充电器退出 HiZ 模式。
答: 如果 EN_HIZ 变为1,您是否意味着主机必须监测 REG0x0F 并设置 EN_HIZ=0?
问:我们是否将剩余状态和故障寄存器向下拉至 REG0x27进行检查? ADC 打开了吗? 如果是、我可以进行这些测量吗?
答:是的,ADC 已打开。 随附的 Excel 文件是我们每10秒收集一次的寄存器、但它不包含 REG0x27。 请帮助查看 Excel 文件、我们将来是否可以转储任何其他有用的寄存器?
e2e.ti.com/.../0601_2D00_1.zip
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
我能够重复您的客户看到的内容。 我观察到以下情况: 在 IINDPM 大于900mA 且输入源电流能力小于300mA 的情况下、如果通过 I2C 写入或 MPPT 将 VINDPM 设置为<=3.7V、则充电器立即进入 HiZ。 我已发送到设计以获取说明、因为这可能是一些保护功能或只是一个错误。 无论如何、如果发生 HiZ、主机必须写入该位以将其清零。 我建议将 IINDPM 设置为低于900mA、然后重复测试。
此致、
Jeff
你好、Jimmy、
您能否确认您拥有最终生产的 BQ25798 IC、而不是我们提供的 APL 样片? 最终样本顶部是 BQ25798而不是 PQ2579X。 或者、您可以读取 REG0x41、并且应该看到如下:
|
|
寄存器0x48 <5:3>(PART_NUMBER) |
寄存器0x48 <2:0>(DEV_REV) |
|
BQ25798 |
011b |
001b |
APL 器件的不良源极表现为您发送给我的 IC、而不良源极会导致 HiZ 模式、需要用户交互才能退出。 产品材料在来源较差的情况下进入 HiZ、然后每10分钟重试一次。
另外、有两个项目让我对您的寄存器转储感到困惑。 首先、存在 VAC1、而不存在 VAC2。 则 VAC2存在。 这里发生什么事了? 其次,当充电器处于 HiZ 状态时,我看到 IBUS ADC 的电流大于10mA。 不确定这是怎么可能的。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
请告诉我您对以下操作的建议是否有任何误解。
感谢您的建议、请告知我们 HiZ 变化中是否存在任何发现(保护功能或错误)。
谢谢你。
Jimmy