请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62812-Q1 尊敬的团队:
您可以帮助查看原理图吗? 谢谢!
谢谢、此致、
梁雪莉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
您可以帮助查看原理图吗? 谢谢!
谢谢、此致、
梁雪莉
您好、Sherry、
感谢您的提问。
以下几点:
-建议的工作条件指定的最大输入电压为6V 、您的标称输入电压非常接近(5.8V)。 客户应 保证在各种工作条件(瞬态、T、容差等)下输入电压低于6V、以保证正常的功能和可靠性。
- R1103_B (10欧姆电阻器)是否放置用于波特图测量? 如果是这种情况、客户应在电阻器之前连接前馈电容器(C1103_B)(因此连接到 P1103_D、与 R1103_C 并联)。
建议 使用22pF 作为 C1103_B 但是、可以在实验中优化该值以获得最佳瞬态响应。
谢谢、
Stefano