This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:我们希望使用 EV2300尝试 AFE 和监测计操作

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108832/bq76920evm-we-want-to-use-ev2300-to-try-afe-and-gauge-operation

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我们只有 EV2300接口板、

我们是否可以使用 EV2300尝试 AFE 和监测计操作?

我们是否需要购买 EV2400来尝试这些功能?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wawafish 您好!

    bqStudio 支持 EV2300、但出于以下原因、我们建议使用 EV2400进行评估。

    EV2300支持 SMBus、I2C 和 HDQ。 EV2300不支持 SPI 或 UART。

    EV2300旨在用于32位 Windows、可能无法在64位 Windows 上运行。

    EV2300需要外部上拉电阻器来进行 I2C 通信。