主题中讨论的其他器件: LM74720-Q1
您好!
我们的应用需要将带有电机的电路与包含许多电路板的整个系统的电源隔离。 系统的电源电压为36V。
LM74722-Q1似乎是用作理想二极管的合适器件、能够在电机减速时保护电源和其他电路免受反电动势的影响。
流入电机的电源输出具有大电容(2200uF)、而各个电机驱动板本身具有大电容。
我们有一个电路来扼流电机、使其反电动势在电源中重新注入。
我们在为整个系统供电和禁用 LM74722的使能引脚时遇到问题。 它在接地引脚角对器件进行了爆炸和穿孔。
在查看器件数据表后、我看到该 仍处于预量产状态的器件的修订历史记录已更改、以更新"负载断开开关控制(PD)"部分。
本节提到、对于48V 及以上的系统设计、必须在输出 MOSFET 栅极和 PD 引脚之间插入一个串联电阻器、以保护内部 PD 放电开关。 我们的电路中没有该电阻器、只有一个15V 齐纳二极管来保护负载断开 MOSFET 的栅极/源极。
我怀疑具有大输出电容的系统也会影响内部放电开关、因为在放电开关处于激活状态期间、它可能不会完全放电。
我查看了 LM74722数据表、在器 件特性表中定义了 I (PD_SINK)条件、但仅针对过压情况、而"负载断开开关控制(PD)"部分明确指出、当使能端处于低电平时也是如此(当 Vs 降至 V (VS POR)以下时也是错误的)。 LM74722上没有 VS 引脚、但 LM74720上有一个 VS 引脚。 由于 "负载断开开关控制(PD)"部分的图8-2使用典型的 LM74720 I (PD_SINK)电流、因此似乎还继承了 LM74720-Q1数据表中的一些电流值。
我查看了 LM74720-Q1数据表、似乎有人试图更好地描述 PD 放电开关的行为。 "TPD_Pk"参数尝试解释放电开关处于活动状态的条件和持续时间。
从我的谦虚角度来看、即使是 LM74720数据表也无法清楚地了解 PD 引脚的行为和时序。 应添加包含所有条件的时序图。
由于该器件处于预量产状态、因此 LM74722数据表中仍然缺少 PD 引脚的时序特性。
是否可以获取有关 LM74722-Q1 PD 引脚行为的更多信息? 条件清晰、时间安排详细、这将是很好的。
此外、请通过应更新数据表的注释。 如果我们在这个有趣的新器件上遇到问题、其他器件也会遇到问题。
任何其他信息、如放电开关的 SOA、都可能有用。
目前、我们将在 PD 引脚上添加推荐的串联电阻器、但我们不确定它是否是最终解决方案、以及我们电路的大输出电容是否仍会导致放电开关烧断。
此致、
Eric