请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256303 大家好、
我们的客户在 Webench 中模拟了 UCC256303、在他构建电路板之前、他想询问您的意见、该设计是否可行。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/158
此外、他还想澄清 BOM 中提到的定制器件。 mΩ 经销商似乎不容易获得这些器件、他是否确实需要1 μ F 的 ESR? 如果没有、 他可以使用的现成器件的最低 ESR 是多少?
Cin 自定义 µF 0电容:µF mΩ μ F 总降额电容:47 μ F VDC:100.8V ESR:1 μ F 封装:空
Cinx 自定义 µF 0电容:1.5 μ F 总降额电容:1.5 µF VDC:92.4V ESR:0 Ω 封装:空
CR1定制定制1 0电容:304.29nF 总降额电容:300nF VDC:85.21V ESR:1 mΩ 封装:无
CR2定制定制1 0电容:304.29nF 总降额电容:300nF VDC:85.21V ESR:1 mΩ 封装:无
此致、
Danilo