This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:UCC21530-Q1可实现100%占空比

Guru**** 881280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107897/ucc21530-q1-ucc21530-q1-for100-duty-cycle

器件型号:UCC21530-Q1

大家好、

 UCC21530-Q1能否以100%占空比运行?  

  • 高侧和低侧是否都需要支持100%占空比?
    • 您能否提供有关此100%占空比运行情况的更多详细信息?
  • 高侧和低侧是否都有自己的隔离式偏置电源?
  • 是否有任何方法可以使用单偏置电源来支持100%占空比?

此致

Joey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    是的、当使用单独的偏置电源时、UCC21530-Q1和我们的其他隔离式双通道驱动器可支持100%占空比运行。 例如 、数据表中图9-2中的配置 可支持100%占空比、因为它为每个通道使用一个电源。 仅使用单个电源的自举配置无法支持这一点。

    器件数据表 共享输出侧的几种不同配置。 此培训视频 还概述了这些选项、并讨论了权衡、所需电源数量和占空比限制。

    请查看这些资源。 如果您仍有疑问、请在此处跟进、我们可以提供进一步帮助。

    谢谢!

    最棒的

    Olivia Brandel