This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:VDD 引脚上的电流消耗很大

Guru**** 2507145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27289, UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107072/ucc27289-huge-current-consumption-on-vdd-pin

器件型号:UCC27289
主题中讨论的其他器件: UCC27284

您好!

我在 UCC27289和至少 UCC27284的 PSpice 模型上看到 VDD 引脚消耗了巨大的电流。 可以很容易地看到结果、例如 TI 提供的 ucc27289.OPJ 项目(SLUM739.ZIP 数据包)

有什么关于 此行为原因的想法?

  

BR。  -萨米人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、  

    感谢您联系我们。 我将对此进行研究、并通过更新返回给您。 请允许我在几天内回复。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、  

    我已向您发送一个朋友请求、通过私人邮件进一步讨论这一点。 如果可以、我将继续并关闭此主题、因为我们将通过消息进行讨论。  

    此致、

    Leslie