This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:PG 输出配置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107465/tps745-q1-pg-output-configuration

器件型号:TPS745-Q1

您好、专家、

我看到 TPS745-Q1 PG 引脚具有两个输出结构、即开漏和推挽。 如果我们使用开漏、我们可以连接到任何其他 VCC 以与其他电压电平进行通信、对吧? 上拉 Vcc 是否有限制? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    使用开漏拓扑、可以将 PG 上拉至任何低于6.5V (最大值)的电压、如绝对最大值表中所述。

    此致、

    Nick