This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:向 JEDEC 提出问题#39;s "加电初始化序列"

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107511/tps51200-question-to-jedec-s-power-up-initialization-sequence

器件型号:TPS51200

大家好、  

JEDEC 的「加电初始化序列」说明 DDR3应用需要满足① Ω 或② Ω。  

但我的理解是 、TPS51200不符合①标准、如果 TPS51200能够满足②标准、 TPS51200可用于 DDR3应用吗?  

① μ A

  • VDD 和 VDDQ 由单个电源转换器输出驱动、和
  • 除 VDD、VDDQ、VSS、VSSQ 之外的所有引脚上的电压电平必须小于或等于

一侧的 VDDQ 和 VDD 必须大于或等于另一侧的 VSSQ 和 VSS。

此外、一旦完成功率斜坡、VTT 的最大值限制为0.95V、和

  • VREF 跟踪 VDDQ/2。

 

➁ μ A

  • 在 VDDQ 之前或与 VDDQ 同时施加 VDD、而不会出现任何斜率反转。
  • 在 VTT 和 Vref 之前或同时施加 VDDQ、不会出现任何斜率反转。
  • 除 VDD、VDDQ、VSS、VSSQ 之外的所有引脚上的电压电平必须小于或等于

一侧的 VDDQ 和 VDD 必须大于或等于另一侧的 VSSQ 和 VSS。

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    TPS51200是一款专门用于 DDR 应用中的 VTT 的器件、并不是一个完整的解决方案。 (1)中适用于 TPS51200的唯一部分是在功率斜坡完成后将 VTT 限制为最大0.95V、以及跟踪 VDDQ/2 - TPS51200是一个旨在跟踪 VDDQ/2的器件。

    根据数据表和 E2E 上的其他线程、TPS51200可过去和现在都用于众多 DDR3应用。

    谢谢、

    Kadeem