This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169FQEVM -次级隔离式输出的奇怪行为

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099039/lm5169fqevm---strange-behavior-of-secondary-isolated-output

主题中讨论的其他器件:LM5169

我已尝试使用上述 EVM 板测试 LM5169。

我看到初级输出即使在空载的情况下也是稳定的、但次级侧非常依赖于负载。 该电路板配备1k 次级负载、可提供良好且稳定的10V 电压、符合预期。

但是、在两个方向上改变此负载会使电压显著上升和下降。 较低的负载使输出电压上升到设定电压的两倍、而较高的负载使压降线性地增加或减少。

原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    Flybuck 转换器具有最小负载要求、因此、如果负载降低、输出飞跨 就是这样。

    关于随负载增加而下降的输出、您能否参考所附文档的图7-2、如果性能与典型曲线不同、您能否量化差异?

    内容

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu757/snvu757.pdf?ts=1651766026266&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这完全不是我们看到的。 当我说输出下降或上升时、我意味着几伏、因此当我们达到接近最大负载时、几乎没有剩余电压、当负载降低时、我们可以达到设置的输出电压的几乎两倍。

    我将尝试制作一些屏幕截图、并可能绘制一些与用户指南中相同的曲线。 我们在用户指南中阅读和看到的内容也是我们想要和期望的内容、但不是我们看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、非常感谢屏幕截图。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、
    Andrew