This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:数字侧状态

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102216/bq79616-q1-digital-side-state

器件型号:BQ79616-Q1

我错误地认为、在下面的电路中、从 NPN 集电极移除电源会导致 LDOIN 变为低电平、从而迫使 BQ79616的数字和模拟部分进入 POR 状态。  后视:BAT 引脚仍处于通电状态、NPNB 和 LDOIN 仍处于通电状态。  导通(唤醒 ping)后、当电源(降压转换器)随后关闭集电极=~0V 时、基极显示6.2V、发射极(LDOIN)显示5.5V。  当我们移除集电极电源时 、我们认为 BQ79616的数字部分会进入不同的状态(关断?)。  但模拟部分似乎仍保持供电、尽管与以前不同。  最初的目标是将芯片置于尽可能低的电流消耗状态、并增加 了一个额外的功能、即如果需要、通过循环收集器来"复位" UART 外部的芯片。  如果我们在关闭降压转换器之前发出关断命令、我们将获得预期的低功耗、就像第一次在初始上电时在不使用降压转换器的情况下应用 BAT 时一样。   此外、当我们关闭集电极电压时、进入 BQ79616的 RX 信号变为低电平。  

Q1:在 RX 保持低电平时、芯片是否保持在 POR 中、因此不是通信超时、然后关断?

Q2: 集电极的这种状态是否关闭、正在通电的 NPN/LDOIN 以及 RX 低电平是否会损坏 芯片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    我认为这对器件来说不是有效状态、我找不到任何文档来描述 LDOIN 未通电时的预期行为。 我确实从另一个线程中看到、需要为 LDOIN 供电以唤醒器件、但 LDOIN 可能由内部齐纳二极管供电。  

    Q1:我认为器件可能处于 POR 状态、但可能不是有效的预期状态。

    Q2:RX 低电平不应损坏器件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。