This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:高设计容量 EOS 和剩余充电精度

Guru**** 2536210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105968/bq35100-high-design-capacity-eos-and-remaining-charge-accuracy

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们有一个5s6p LiSOCl2电池组。 每节电池的电池容量为13Ah、电池组容量为78Ah。 两个电池组将并行使用、容量为156Ah。 bqstudio 中提供了所用电池的正确化学成分。 在这样高的设计容量下、监测计是否能够准确检测 EOS 和剩余电量?  如果是、此电池配置需要更改哪些寄存器?

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    处理此问题的最佳方法很可能是调节。 请阅读 本文档的第3节 以供参考。 总之、您可以将容量设置为实际值的1/6、并对电流校准执行相同的操作。 这样做基本上会诱使监测计认为容量较小、但该算法应起作用、因为它大致等效。 您的缩放越大、但误差就越大、因为您基本上会失去分辨率。  

    EOS 算法应该能够很好地处理这个调节、这是因为它基于电阻的变化。 最后一个问题是、您需要学习电阻压降对于监测计来说足够大。 由于容量如此大、可能需要非常大的电流才能实现这一目标。 至少50mV - 100mV 的压降应该可以用于学习、但更多更好。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢你的答复。 还有两个问题。

    bq35100的 bqstudio 中的 Cell Design Capacity 寄存器是否应为单个电池的容量或整个电池组的设计容量。

    2.是否有方法可以设置并联电池节数或仅设置串联电池节数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    在我们的大多数监测计中、我们都具有设计容量(mAh)和设计能量(CWH)。 由于此监测计使用不同的算法、因此不需要设计能量。 设计容量会随着并联电芯的增加而增加、因此寄存器应具有整个电池组的容量。 串联电池实际上不会增加设计容量、但会增加设计能量。 有一个用于串联电池节数的寄存器、但该寄存器用于监测计将调节后的电压恢复为原来的电压。

    谢谢、

    Alex M.