This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:TI Battery Studio 默认故障错误(安全问题)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106022/bq4050-ti-battery-studio-default-fails-are-wrong-safety-concerns

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI:

我们希望在更改电池监控器之前先使用 TI 默认值(出于明显的安全原因、我们不希望只是侵入中的值)。

但 问题在于:TI 的 Battery Management Studio "Import->Defaults"按钮和 CSV 中的"Default Value"不一致(除非我做了一些错误)。 请参阅以下内容:

是否可以提供具有正确默认值的 CSV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标题应为"BQ4050:TI Battery Studio 默认值错误(安全问题)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    默认情况下、不会在 bqStudio 中导入校准值。 每个电池组可具有不同的校准值、并且在对数据闪存进行编程后、校准应成为制造过程的一部分。

    您可以在"数据闪存导入"下的"首选项"中更改此行为、但我们建议您执行校准、而不是写入默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的快速响应。 修改首选项后、默认值现在匹配、谢谢。 是的、我们将校准、但我们希望在开始之前从写入闪存的默认设置开始。

    谢谢、

    Evan、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该指出、数据表中也存在一些可能导致问题的不一致之处:

    默认情况下、FET 处于非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。 我将转发反馈以进行更正。