This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:对称驱动半桥 PWM 转换器、可实现宽输出电压范围

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC28251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106324/ucc28251-symmetrically-driven-half-bridge-pwm-converters-for-wide-output-voltage-range

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:LM5036

您好!

我正在尝试确定 对称驱动的半桥直流/直流 PWM 转换器(例如使用 UCC28251或 LM5036)是否适合电池充电应用中所需的宽输出电压范围。   例如、输出电压在16V~32V (对于24V 标称电池负载)或32V~64V  (对于48V 标称电池负载)之间变化、输入电压介于370V - 400V 之间。  输出功率< 350W。  我假设半桥和输出级之间存在变压器隔离。   

我注意到 TI 提供了 HB-LLC 应用手册、但我目前正在尝试坚持使用 PWM 控制器。   LM5036数据表建议、通过确保施加到 LM5036的 Vin 保持在100V 以下、它可以在总线电压(Vin)大于100V 的情况下使用。

您的指导将帮助我选择正确的控制器。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitesh、

    是的、对称或非对称半桥都是适合此应用的拓扑。 我在这里没有看到任何新问题、在这个类似 的 E2E 主题中尚未详细讨论过。 如另一个主题中所述、TI 有许多 PWM 控制器可用于任一种控制方法、但您需要完成每种方法的功率级分析、以确定哪种控制器更适合满足您的要求。

    此致、

    Steve M