This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:引脚4 NC P2P 问题

Guru**** 1536860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105407/tlv755p-pin-4-nc-p2p-question

器件型号:TLV755P

大家好、

客户希望将我们的 TLV75509认证为2SD、  

1.我们是否可以保留这些 FB 电阻器,因为我们是 NC,不会产生任何影响?

该 PR5154的含义是什么? 这是必要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .Hi 团队、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我对延迟回复表示歉意。  

    引脚4没有内部连接。 但是、请注意、离开电阻器将使 LDO 负载为~57uA。

    该器件具有用于 EN 引脚的内部下拉电阻器、因此无需 PR5154。 通常情况下、没有内部下拉电阻器、而是使用外部下拉电阻器。

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到,

    但是、如果我们将 PR5154保持在正确的位置、这不会是一个大问题?

    因为我不知道 RT9078是否具有这个内部下拉功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    保持 PR5154不存在问题、 从 EN 到 GND 的内部下拉电阻为120 Ω。

    最棒的  

    Edgar Acosta