This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:变压器设计

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105840/ucc25800-q1-transformer-design

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800

大家好、

UCC25800的变压器能否采用铁氧体磁芯设计?
有什么需要注意的吗?  

我客户的电路不能正常工作、但使用正常。  

我的客户使用下面的匝数比

PRI=6T

扇区:10T

内核:EF16

LP=28uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    使用铁氧体材料没有问题-这正是我们所期望的。 请遵循数据表中提供的无气隙或极小间隙的指导,并确保 LMAG>>LLKG。 不清楚问题是什么、或者您重新设计变压器的目标是什么、但也许设计还可以、需要调整谐振电容器? 如需更多指导、请参阅 此处的 UCC25800应用手册

    此致、

    Steve M