请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2985A 大家好、我将 LP2985AIM5-1.5/NOPB 用于噪声敏感型应用。 中的电源来自 USB 5V。 输出3V3用于模拟域。 为了谨慎起见、我将模拟域和数字域分开。 在此设计中、我在 CBYP 引脚和属于输入侧的接地之间连接10nF 的旁路电容器。 我的想法是、因为内部基准与 LDO 的输入侧相关、而这个旁路电容器是为了使其位于与输入侧相关的接地端。 我的参数是否正确? 还是应该将旁路电容器连接到与输出侧相关的接地端(AGND)? 我知道 LDO 只有一个 GND、一般布局规则处理返回路径方面的问题。 但在这里我需要将其作为单独的器件、因为 USB 电源输入...
TI 客户支持建议我从 E2E 获取答案、在这里可以获得专家意见。
原理图如图所示。