This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5748EVM:关于安装在评估板上的 LED

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104226/tlc6c5748evm-about-the-led-mounted-on-the-evaluation-board

器件型号:TLC6C5748EVM

您好!

我对评估板有疑问。
虽然规格中规定安装了白色 LED,但实际产品会发出橙色光,如图所示。
这是否与规格中描述的器件相同?
如果它们不同、VF 和如果需要、那么您能告诉我器件型号吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    由于缺乏半行为、SCH 和董事会之间可能存在一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 FAE、是 TI 产品的日本经销商。
    请告诉我 EVM 上当前安装的 LED 的型号、我需要向客户解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    您能否解释客户为何关注此器件型号?

    我需要与其他人核实并延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如开头所述、如果 VF 和所安装 LED 的 IF 未知、则 EVM 可评估的范围未知。
    由于我的客户的评估没有进展、我希望您能尽快提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用相同的 VF 和 IF