主题中讨论的其他器件: LM5146、
您好!
我正在设计一个使用 LM5145 IC 构建电流曲线发生器的项目、以从48V 电池电压源进行直流/直流转换、从而将输出从3V3/5V-20A 变为20V/10A。
根据 TI 技术支持的建议、我选择使用 IC LM5145。 我的设计基于 LM5145数据表中的多建议设计、因此我选择仅使用2个 MOSFET 进行开关。
高侧:Infineon BSC117N08NS5ATMA1 MOSFET N 沟道80V 49A 8TDSON 11.7m Ω 15nC
低侧 Infineon BSC040N08NS5ATMA1 MOSFET N 沟道80V 100A 8TDSON 4m Ω 43nC
您能否查看电路板的布局?
此致、
Quang Luu