This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:有关布局设置的问题

Guru**** 1129850 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602, TPS65133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125801/tps65133-question-about-layout-setup

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件:BUF602

尊敬的 TI 专家:

我正在设计使用 TPS65133为高速运算放大器(BUF602)供电的系统。

在我的应用中、Vi 来自350mah 锂电池的3.7V 电压。  

目前 、我在布局设置方面遇到了一些问题。

1、Avin 和 PVIN 必须连接到另一层、这两个引脚短路是否会直接导致问题?


2.组件布局连接和接地平面设计是否有任何问题? TPS65133中间的焊盘是否需要散热?


3.是否需要散热过孔? 因为制造商说焊盘上的穿孔可能会导致焊接问题。 或者、我应该将过孔更改为小的圆形通孔焊盘吗?

我的布局设置如下所示。

由于我在前层有其他 IC、TPS65133及其必要的组件位于 PCB 的底层。

下面的三幅图是我基于 TPS65133EVM 设置的布局。

底层

接地层

前端层

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以在引脚上将 Avin 和 PVIN 连接在一起。

    您的组件放置方式似乎合理。

    器件的中心焊盘应尽可能多地连接到铜。 如果焊接是一个问题、您可以减小过孔的尺寸或使用插入的过孔。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复。

    感谢你的答复。 因此、如果我使用插件过孔、我是否应该对接地层的散热焊盘区域施加散热?

    此外、是否需要调整布线宽度? 目前为0.25mm。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不在 EVM 板上使用散热、我们的组装承包商能够毫无问题地正确焊接器件。 因此、我认为您不需要散热、但请咨询您的电路板装配车间、了解他们是否有任何问题并进行相应修改。

    0.25mm (~10mil)的走线宽度应该可以、但如果有空间降低输入/输出电压轨的走线电阻、您可以将其加宽一些。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    辽卡特