请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700AEVM-732 Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50EVM-561
尊敬的 TI 支持团队:
我正在使用充电板(BQ25700AEVM-732)开发使用锂离子电池(2.5V 至4.2V、NMC)的电池测试系统、以便像电池循环器那样在充电、放电和休息状态之间循环。 电池、电量监测计(BQ40Z50EVM-561)和充电器在具有电源和负载的系统中设置。 电池放电运行良好,因为负载会施加恒定的放电电流,直到电池达到 MinSystemVoltage()(数据表第53页)。 但是,充电不能按预期工作,因为充电器在电池达到 MaxChargeVoltage()之前开始降低电流(数据表第51页)。
这篇文章提到,可能是电路中的电阻以及由此产生的 I*R 下降导致电流下降。 我们如何防范这种情况?
我们的一个想法是将 MaxChargeVoltage reg 设置增加到高于4.2V 的值、以便充电器实现高达4.2V 的 CC。 是否有办法确定该电压应为多少? 在这种情况下、如何指示充电器在电池电压达到4.2V 时实施 CV 阶跃?
系统图和系统图像如下所示。 在这方面的任何指导都将不胜感激。