主题中讨论的其他器件: BQ25731、
大家好、
我的客户正在尝试向其 PCB 添加一个 USB-C 端口、以便为另一个器件供电。 他们一直在关注 TPS25750、并相信这正是他们所期望的、但遗憾的是、只有 tps25750S 有货、而大多数文档都是关于 tsp25750D 的。 tps25750S 是否是合适的器件?
有关其应用的更多详细信息:
它们具有一个正在执行其自身操作的 PCB、但必须为另一个 PCB 供电。 该 PCB 通过以太网插孔连接到其 PCB 并连接到 ipad、而辅助 PCB 通过 USB-C 供电 因此、他们设计的电路板必须能够为另一个系统供电。 他们认为750D 和 BQ25731 适合其应用。 750EVM 能否做到这一点?
谢谢你。
此致、
5月