请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 在 TPS6599xAD_TRM_slvubt3.pdf 文档的第4.7.1节中、输入数据寄存器布局说明似乎错误。
它将字节0-3显示为捆绑包大小、但显示位39:32、31:24、23:16和15:8、它们将是字节1-4
它将字节5显示为 I2C 从地址、将字节6显示为超时值
未显示字节4。
状态置于输出端的字节0是否用于捆绑包大小、从器件地址和输入端超时?