This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:PG 引脚接地和一些设计问题

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126471/tps62172-grounding-the-pg-pin-and-some-design-issues

器件型号:TPS62172

尊敬的 TI 专家:

我想使用 TPS62172将3.7V 锂聚合物电池转换为3.3V 输出。

 我可以提出 4个与设计相关的问题吗?

如果我不使用 PG 引脚并将其接地、能否移除上图中的100kΩ Ω 上拉电阻器?
2.我的系统的电流约为20mA。 我是否需要根据上图添加额外的电阻?
3.关于2.2uH 电感器、除了数据表第14页上推荐的型号之外、还可以使用 VLS252012ET-2R2M 吗? 当前是否重要?

4、 如果它始终开启、我可以将布局中的 Vin 和 EN 引脚短接一下吗?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    回答以下问题。

    如果我不使用 PG 引脚并将其接地、能否移除上图中的100kΩ Ω 上拉电阻器?

    是的、这个上拉电阻器可被移除、PG 引脚可被接地或保持悬空。
    2.我的系统的电流约为20mA。 我是否需要根据上图添加额外的电阻?

    无需额外的电阻、额定电流通常以最大电流规格的形式给出。
    3.关于2.2uH 电感器、除了数据表第14页上推荐的型号之外、还可以使用 VLS252012ET-2R2M 吗? 当前是否重要?

    该电感器是可以接受的、但我确实注意到、与较新的组件相比、该电感器的 DCR (直流电阻)相当大。 由于您的工作占空比接近100%、因此您可能需要选择具有较低 DCR 的电感器、以确保在电池电压下降时具有足够的裕度。 对于20mA 应用、由于额定电流约为1.5A、因此饱和电流不会是一个大问题。  

    4、 如果它始终开启、我可以将布局中的 Vin 和 EN 引脚短接一下吗?

    是的、您可以将 Vin 和 EN 引脚连接在一起。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Joseph