This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:参数选择器将此器件和25710列为具有 Solar/MPPT

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126462/bq25713-parametric-selector-lists-this-part-and-the-25710-as-having-solar-mppt

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ25710BQ24650

参数选择器将此器件和25710列为具有 Solar/MPPT 功能、但数据表没有此功能。 它们是否支持 MPPT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    BQ25710专为 USB PD 应用而设计。 它错过了一些重要特性、例如用于太阳能电池板应用的 MPPT。 建议使用专用太阳能电池板充电器、例如 BQ24650。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数选择表列出 了25713和25710具有 Solar/MPPT 功能。 这是错误的、需要纠正。

    我对24650有疑问。  如果电池处于高阻抗状态或被移除、它会调节输出电压吗?  如果没有电池、它是否会产生输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    同意。 请在 BQ24650上启动新主题。  

    此致、

    老虎