This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:栅极引脚电压

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123517/lm51561-q1-gate-pin-voltage

器件型号:LM51561-Q1

尊敬的团队:

客户使用外部 VCC、如下所示。 他们希望栅极电压为18V (最大值=18.5V)、但我们的 VCC 建议值小于16V。 我们是否有任何关于实现 Vgate = 18V 的建议?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    我是否正确理解、客户是否希望使用变压器的辅助绕组为 LM51561-Q1的 VCC 供电、但整流电压过高(18.5V)?
    如果无法使用不同的变压器、客户只需使用齐纳二极管将电压降至16V (或低于16V 以留出一定的余量)即可。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、
    两周前我没有听到你们的反馈、所以我要结束这个话题。
    此致、
    哈里