请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS785-Q1 您好!
我叫 Simeon Aleksandrov、是 TI Benelux 的 FAE 实习生。
我很想知道 TPS785的短路行为是什么
- 如果两者之间的输出短路怎么办? 是否需要电源复位?
- 如果在寒冷条件下输出电容器阻抗较低、该如何工作?
此致、
Simeon Aleksandrov
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Simeon:
1) 1) TPS785-Q1具有折返砖墙混合电流限制方案。 其工作方式如下所示。 (1)如果负载阻抗变为足够低、使负载电流达到 I_CL、输出电压开始下降、输出电压将稳定至为 I_CL 提供给定负载阻抗所需的电压。 在区域(1)中、输出电压为 V_OUT (NOM)> VOUT > V_foldback。 如果负载阻抗继续下降、将达到折返区域(2)、并且输出电压和输出电流都将降低以限制器件中的功率耗散。 如果负载阻抗变为零(即达到短路条件)、输出电压变为零、输出电流在 I_SC 处保持恒定。 如果移除了短路/低阻抗负载、器件将在不进行复位的情况下恢复稳压。
2) 2)输出电容的额定值应至少低至工作温度。 综上所述、建议的输出电容(TPS785-Q1最小值为1uF)包括50%的降额、这是由温度变化和直流偏置造成的。 电容器数据表应指定直流偏置和温度降额、因此客户需要确保满足 ROC 表注(1)中的最低0.47uF 有效电容要求。
此致、
Nick